Les fondations d’une Ostende moderne
Legrand est enthousiaste à l’idée de s’impliquer dans des projets immobiliers stimulants et innovants. Le prestigieux projet résidentiel Baelskaai du groupe immobilier Burco Coast d'Ostende en est un bel exemple. Legrand y contribue et souhaite travailler main dans la main avec d'autres partenaires sur ce projet d’appartements de qualité, bien achevés et à l’épreuve du temps. Grâce à ses solutions Smart Home de dernière génération, les utilisateurs finaux bénéficieront d'un confort optimal et d'une grande facilité d'utilisation.
Marché
Résidentiel
Lieu
Ostende, Belgique
Parternaires
Real Estate Burco Group
Bureau d'études Viaene
Decat Empowering Places
Site web
baelskaai.be
3,5
hectare de terrain
12-15
des immeubles à appartements modernes
1.000
immeubles
Les solutions mises en place
Qui est qui
Pour la réalisation de ce projet des partenaires ont été choisis qui pouvaient offrir le meilleur rapport qualité/prix, dans un souci de durabilité et d'innovation. L'aspect ‘confiance’ a également joué un rôle important. Pendant la phase de conception, il était important que les informations sur les produits en évolution rapide puissent être diffusées de façon fluide entre le maître d’ouvrage, l'installateur et le fournisseur.
Real Estate Burco Group
Burco Coast fait partie du groupe Burco, spécialisé dans la construction de bureaux, de projets résidentiels et de bâtiments de loisirs. L'entreprise familiale, dont les racines se trouvent à Ostende et qui est dirigée par le président Jean De Cloedt, est active dans toute la Belgique, mais aussi en Pologne, en Hongrie et en Argentine.
Installateur Decat Empowering Places
Outre l'installation des sanitaires, du chauffage, de l'électricité et d'autres techniques, Decat Empowering Places s'occupe également de l'assistance technique aux clients des appartements. En collaboration avec Burco Coast, l'installateur discute avec le client final du meilleur choix pour la technique et le matériel (positions, nombre, couleurs...).
Bureau d'études Viaene
Dans le cadre du projet Baelskaai, Studiebureau Viaene était en charge des devis et des plans. Pendant la réalisation des appartements, le directeur Wim Viaene a entretenu des contacts intensifs avec le client, l'installateur et le fournisseur.
Challenge + objectif
Avec le projet Baelskaai, Burco Coast veut placer la barre haut à Ostende en ce qui concerne l'habitat moderne et abordable. Nous voulons non seulement offrir à nos clients un confort maximal, mais également construire des appartements à l'épreuve du temps, de manière écologique et responsable. Le mix habitat, shopping et travail - entouré de verdure - donnera un nouveau dynamisme au centre-ville.
Solution
Pour un grand nombre de clients, les appartements du projet Baelskaai sont des résidences secondaires. Pour leur offrir un confort optimal et une facilité d'utilisation, Legrand a recommandé les dernières solutions Smart Home en standard. Dans la pratique, la commande classique de l'éclairage, du chauffage et des appareils est de plus en plus souvent remplacée par une commande intelligente et connectée, qui est également économique et facile à utiliser.
Pour répondre à ces exigences, nous avons sélectionné les meilleurs produits dans le très vaste catalogue Legrand, qui propose entre autres les solutions de BTicino : interrupteurs LivingLight, MyHOME, postes extérieurs Sfera et vidéophonie de BTicino. Dans plusieurs tours d'appartements du projet, les versions standard de ces solutions peuvent être facilement mises à niveau pour devenir des versions connectées. Cette approche orientée vers l'avenir - des appartements qui évoluent avec leurs occupants - offre une énorme valeur ajoutée en termes de confort et de sécurité.
Nous voulons non seulement offrir à nos clients un confort maximal, mais également construire des appartements à l'épreuve du temps, de manière écologique et responsable.
Résultats
Grâce à un câblage BUS numérique (avec serveur de base) des points d'éclairage, une éventuelle extension est facile à réaliser. Les boutons de commande ne sont plus des interrupteurs mécaniques, mais des versions numériques au toucher doux (et donc plus confortables). L'éclairage LED est fourni en standard dans toutes les commandes, ce qui les rend encore plus faciles à utiliser (dans l'obscurité, par exemple).
En plus la commande à distance, via le smartphone et l'application qui l'accompagne, offre aux résidents une tranquillité d'esprit et un confort supplémentaires, notamment en cas de résidence secondaire : en cas de coupure de courant ou de court-circuit, par exemple, un message automatique est envoyé au smartphone. Sécurité garantie ! En outre, les propriétaires peuvent allumer le chauffage à distance pour obtenir une température agréable dès leur arrivée.
Pendant la réalisation, Legrand a été en contact direct avec les personnes responsables de Decat Empowering Places. Tout passait par un point de contact central, ce qui a permis une communication fluide. Cela s'est traduit par de bons calculs et des réponses correctes aux exigence techniques.
Contactez-nous
Vous avez des questions sur nos projets ou vous souhaitez en savoir plus sur un partenariat avec Legrand ?
Alors, contactez-nous via marketing.belux@legrand.com