Comment choisir
Afin de vous guider jusqu’au matériel que vous recherchez, Legrand a créé pour vous un code couleur. Cherchez la gaine ou la moulure de la bonne largeur et regardez à quel code couleur elle correspond. Recherchez ensuite dans les accessoires celui dont vous avez besoin et qui partage le code couleur de la gaine ou moulure souhaitée. Les équipements qui partagent la même couleur sont compatibles.
Nombreux sont ceux pour qui les travaux d’électricité riment souvent avec difficulté et perte de temps. Grâce aux moulures et goulottes Legrand, la pose de câbles et l’installation d’interrupteurs et de prises murales deviendraient presque un jeu d’enfant. Elles vous permettent d'ajouter des points lumineux, des prises et des interrupteurs sans qu’il soit nécessaire d'abîmer vos murs. Fini la poussière et les ennuis : vous n'avez plus besoin de déplacer les meubles et de faire des rainures.
Vous pouvez adapter les moulures et les goulottes sur l'installation électrique existante. De plus, les extensions futures seront faciles à monter. Avec les moulures et les goulottes Legrand, vous pouvez dire adieu pour de bon aux câbles qui pendent et aux fils détachés.
Matériel nécessaire :
- Goulottes ou moulures avec les accessoires
- Câbles d’électricité rigides
- Des vis et des fiches ou de la colle de montage
- Perceuse
- Tournevis
- Coupe-fil
- Pince à dénuder
- Scie à métaux ou une autre scie fine
- Crayon et mètre
- Niveau à bulle
Étape 1 : Déterminer le point de branchement
Une prise existante, proche du point où vous voulez une prise ou un interrupteur en plus, est un point de branchement idéal qui facilite grandement le travail. Veillez à ne pas connecter trop de points d’électricité sur un circuit. Informez-vous auprès du RGIE pour les recommandations. Si nécessaire, consultez le schéma électrique de votre maison. On utilise toujours des câbles XVB pour des installations murales. Le diamètre du câble est aussi très important. Pour l’éclairage, il faut utiliser un câble de 1,5 mm² et pour les prises un câble de 2,5 mm².
Étape 2 : Le choix entre des moulures ou des goulottes
Faire le choix entre des moulures ou des goulottes :
Moulures | Goulottes |
Fin, idéal pour quelques câbles | Large, idéal pour un grand nombre de câbles |
Compatible avec appareillage Oteo | Compatible avec appareillage Mosaic |
Pour courant triphasé et courant faible. Si vous voulez les combiner, utilisez la moulure avec 2 compartiments. | Pour courant triphasé et courant faible |
Approuvé Cebec | Approuvé Cebec |
Montage avec vis ou de la colle | Montage avec vis |
Attention !
Si vous utilisez plusieurs câbles dans une goulotte, il faut séparer les câbles. Les câbles de courant fort XVB (230V) doivent être séparés des câbles de courant faible (par ex. câbles de données).
Étape 3 : Comment choisir les produits dans le magasin
Avant de faire vos achats, il est conseillé de faire un schéma de l'endroit où vous voulez un nouveau point d’électricité. Dessinez toutes les goulottes / moulures et appareillages dont vous avez besoin. Cherchez la gaine ou la moulure de la bonne largeur et regardez à quel code couleur elle correspond. Recherchez ensuite dans les accessoires celui dont vous avez besoin et qui possède le même code couleur que la gaine ou la moulure. Les équipements qui ont la même couleur sont compatibles
Étape 4 : Montage d’une moulure ou d'une goulotte
Mesurez et indiquez où vous voudriez mettre la moulure/goulotte. Coupez les goulottes et moulures à la bonne mesure à l’aide d’une scie à métaux. Enlevez le couvercle de la goulotte/moulure.
Fixez le profil de base avec des vis ou de la colle.
Si vous utilisez des vis, il faut d'abord percer des trous dans le mur. Vous pouvez récupérer la poussière avec un aspirateur. Ensuite, il faut mettre des chevilles dans les trous afin que la goulotte soit bien fixée au mur.
Vissez les goulottes sur le mur en utilisant les points faciles à percer prévus sur celles-ci.
Utilisez un niveau à bulle pour vous assurer que les goulottes et les moulures soient bien droites. Une astuce pratique consiste à utiliser des cubes de bois de même hauteur que vous mettez sous les goulottes/moulures. Vous pouvez alors percer très facilement tout en étant sûr du bon positionnement des goulottes/moulures.
Attention : Si des pièces en T sont nécessaires, il faut d’abord les préparer avant de monter les goulottes/moulures sur le mur (voir étape 7).
Étape 5 : Montage d’une moulure ou goulotte (angle extérieur)
Fixez les moulures/goulottes jusqu’à l'extrémité du mur, comme sur l’image.
Étape 6 : Montage d’une moulure ou goulotte (angle intérieur)
Placez la première goulotte/moulure jusqu'au mur adjacent. Faites la même chose avec la deuxième goulotte/moulure jusqu'à ce qu'elle touche la première goulotte/moulure. Les deux goulottes/moulures se trouvent maintenant l’une contre l’autre dans le coin du mur (voir l’image). Si nécessaire, il faut scier les goulottes/moulures sur mesure.
Étape 7 : Placez une pièce en T
Une pièce en T est placée lorsque vous voulez faire une dérivation vers le haut ou vers le bas de la goulotte/moulure.
Montez les 2 goulottes/moulures de façon perpendiculaire. Etant donné qu'il est alors impossible de passer des câbles, il faut découper une pièce de la paroi latérale de la goulotte/moulure horizontale.
Pour plus de facilité, il est vivement conseillé de le faire avant de monter les goulottes/moulures car c'est plus facile. Si nécessaire, vous pouvez toutefois encore le faire après le montage.
Étape 8 : Placez un angle plat
Un angle plat est utilisé pour faire une rotation de 90° sur le même mur. Par ex. pour contourner une porte. Placez les moulures/goulottes pour former un angle de 90° comme sur l’image. Placez ensuite la pièce de jonction pour connecter les goulottes/moulures.
Étape 9 : Appareillage Oteo ou Mosaic
Oteo pour les moulures | Mosaic pour les goulottes |
Enlevez la touche ou l'enjoliveur (si nécessaire) | Choisissez les mécanismes que vous voulez dans les goulottes. On y met toujours l'appareillage Mosaic. Des prises Mosaic ont été spécialement conçues pour le montage dans les goulottes. Elles sont équipées de bornes latérales pour une connexion plus facile. Pour ce faire, vous avez besoin d’un support et d'un mécanisme. Dans les magasins DIY, le support est inclus quand vous achetez une prise. Pour un interrupteur, vous devez acheter le support séparement. |
Enlevez le cadre saillie du support | Insérez le mécanisme dans son support et placez le à l'endroit souhaité sur la goulotte. Enlevez l'enjoliveur de la prise. Dénudez ensuite les fils et faites le raccordement. |
Placez le support sur la moulure et fixez-le ensuite au mur. Quand une prise doit être montée sur une moulure verticale, il suffit d'enlever le mécanisme du support et de le faire pivoter de 90°. Ensuite, insérez à nouveau le mécanisme dans le suppport. |
Connectez les prises avec les connexions latérales. Connectez le fil de terre (jaune et vert) avec le clip vert. Connectez le neutre (bleu) et la phase (brun) avec les clips gris. |
Étape 10 : Câblage
Placez les câbles dans les goulottes ou moulures en partant du point de branchement jusqu’aux mécanismes. Assurez-vous que vous utilisez les bons mécanismes et que les câbles soient conformes au RGIE. Vous pouvez dériver un câble d’une prise existante au moyen de bornes de connexion.
Étape 11 : Couvercles droits
Coupez les couvercles à mesure. Placez-les ensuite sur le corps des goulottes/moulures droites. Vous pouvez par après mettre les enjoliveurs sur les prises. Pour finir, placez des embouts aux extrémités.
Attention : Avant de placer les couvercles, vérifier bien toutes les connexions. Vous pouvez le faire à l'aide d'un voltmètre ou d'un multimètre mais aussi à l'aide d'une lampe ou d'une radio.
Étape 12 : couvercle d’un angle intérieur
Si le coin fait exactement 90°, vous pouvez clipser simplement le couvercle. Si le coin est < 90°, il faut réduire l'angle à la taille correcte et couper les parties excédentaires pour un positionnement idéal dans le coin du mur.
Étape 13 : couvercle d’un angle extérieur
Si le coin fait exactement 90°, vous pouvez clipser simplement le couvercle. Si le coin est > 90°, il faut agrandir l'ange à la taille correcte. Clipsez ensuite le couvercle de l'angle sur les moulures et coupez les parties excédentaires.
Étape 14 : Couvercle sur une pièce en T
Mettez le couvercle sur les moulures ou les goulottes.
Étape 15 : couvercles, enjoliveurs et plaques sur les mécanismes
Placez les cadres Otéo sur les supports correspondants et sur les mécanismes. Appliquez les plaques Mosaic sur la goulotte.
Étape 16
Enlevez le plastique de protection des moulures et goulottes.