Lighting management

Lighting management

La gestion de l'éclairage (lighting management) garantit que vous bénéficiez de la bonne quantité de lumière au moment où vous en avez besoin. Non seulement fiable, mais surtout confortable ! Legrand vous propose des solutions et des services pour que votre projet d'éclairage vous procure une économie d'énergie et apporte une contribution positive à l'environnement.
Vos avantages : réduction des coûts, durabilité et respect de l'environnement.

Pour réduire la durée de l'installation dans des espaces plus vastes, les détecteurs An-10 communiquent entre eux par onde radio. Chaque détecteur pourvu de cette technologie An-10 est capable de servir de contact de commutation pour un autre détecteur mais aussi de commander ce dernier. Cela permet d'économiser du temps de câblage et d'installation. Avec les gammes Legrand et CP Electronics, nous vous proposons un très large éventail de produits pour la détection de présence et d'absence. Legrand répond ainsi aux exigences spécifiques de chaque environnement, comme par exemple une surface de bureaux ou un parking.

Les avantages des détecteurs de l'offre lighting management de Legrand

  • Extrêmement sensibles avec technologies PIR (infrarouge passif) et HF (hautes fréquences)
  • Configurables en détecteurs de présence ou d'absence
  • Pouvant être placés à des hauteurs jusqu'à 20 mètres
  • Ayant une portée jusqu'à 42 mètres de diamètre et pour les couloirs jusqu'à 24 mètres de longueur
  • Solutions An-10, DALI/DSI et KNX
  • Avec cellule photoélectrique qui mesure le niveau d'éclairement et réduit ou éteint la lumière si nécessaire.
  • Livrés avec cordons et fiches pour le raccordement
  • Disponibles en versions avec 1 ou 2 circuits de commande par bouton-poussoir
  • Adaptables par télécommande ou bouton-poussoir
  • Indice de protection : IP 65
  • Fonctionnement jusqu'à -30 °C pour les frigos
  • Possibilité de montage directement sur ou dans une armature d'éclairage
  • Garantie de 5 ans
 la gestion de l'éclairage de Legrand

La combinaison des produits de Legrand et de CP Electronics permet d'offrir une solution complète de gestion de l'éclairage pour chaque bâtiment, chaque espace et chaque source lumineuse. CP Electronics est leader du marché du lighting management au Royaume-Uni et fait partie du groupe Legrand depuis 2016.


TECHNOLOGIES DES DÉTECTEURS

Le détecteur PIR réagit au mouvement de la chaleur d'un corps. Il convient bien pour les petites pièces.

Les détecteurs haute fréquence ont une longue portée et sont très sensibles aux mouvements. Ils sont capables de détecter à travers le verre et d'autres matériaux minces. Les détecteurs HF peuvent donc être montés hors de vue, par exemple au-dessus d'un faux plafond. Il est également possible de détecter les mouvements à l'extérieur de la pièce.


DÉTECTION DE PRÉSENCE ET D'ABSENCE

Détection de présence

Détection de présence

Les détecteurs allument automatiquement la lumière lorsque quelqu'un entre dans une pièce. Et la lumière s'éteint automatiquement quand la personne quitte la pièce.

Détection d'absence

Détection d'absence

L'éclairage doit être allumé à l'aide d'un interrupteur. Une fois que tout le monde a quitté la pièce, la lumière s'éteint automatiquement.

Luminosité constante avec détection de présence et d'absence

Tous les détecteurs ont une cellule photoélectrique qui mesure le niveau d'éclairement et réduit ou éteint la lumière si nécessaire.

Aan- en afwezigheidsdetectie lichtniveau 1

Personne n'est présent, lumière du jour suffisante, lumières éteintes.

Aan- en afwezigheidsdetectie lichtniveau 2

Quelqu'un est présent, lumière du jour suffisante, lumières éteintes.

Aan- en afwezigheidsdetectie lichtniveau 3

Quelqu'un est présent, lumière du jour insuffisante, lumières réduites.

Aan- en afwezigheidsdetectie lichtniveau 4

Quelqu'un est présent, pas de lumière du jour, lumières allumées.

Aan- en afwezigheidsdetectie lichtniveau 5

Personne n'est présent, pas de lumière du jour, lumières éteintes.


DÉTECTEURS PIR DE PRÉSENCE ET D'ABSENCE

Ecodétecteurs Legrand

Détecteurs pour des utilisations simples.
Niveau de luminosité et temporisation à régler au moyen d'un tournevis.

048941 legrand eco sensor

Détecteurs CP Electronics

Tous les détecteurs de CP Electronics peuvent être réglés avec une télécommande.
Avec une télécommande d'utilisateur, il est possible de forcer temporairement d'autres réglages, par exemple pour adapter l'intensité lumineuse.

EBDSPIR | Détecteurs très fins à encastrer

Zeer vlakke inbouw sensoren EBDSIR

EBMPIR-MB | IP 65, montage direct sur armature (fixation M20)

EBMPIR-MB directe opbouw armatuur sensor

EBDHS | Pour espaces de grande hauteur (jusqu'à 20 mètres)

EBDHS voor hoge ruimtes

EBDRC | Tête orientable pour couloirs

EBDRC Richtbaar voor gangen

DÉTECTEURS HF DE PRÉSENCE ET D'ABSENCE

Détecteurs à haute fréquence très sensibles et qui réagissent à n'importe quel mouvement d'objets. Fonctionnent également à travers le verre, les parois minces et les faux plafonds. La sensibilité de la détection peut être réglée.

MWS6 - MWS6SM | Très fin et d'une grande sensibilité

MWS6 - MWS6SM | Zeer vlak en heel gevoelig

MWS3A | Tête orientable pour couloirs

MWS3A | Richtbaar voor gangen

MWS1A | Pour grands espaces, parkings

MWS1A | Voor grote ruimtes, parkeergarages

An-10® GESTION DE L'ÉCLAIRAGE SANS FIL

An-10® utilise une communication fiable ‘hybrid mesh' sans fil avec une onde porteuse de 968 MHz. Dans un espace ouvert idéal, la distance de communication peut atteindre 100 mètres. Dans un bâtiment et en fonction du type de construction, cela peut aller jusqu'à environ 30 mètres. An-10® facilite l'installation d'un système de réglage de l'éclairage.

An-10

Les avantages

  • Les détecteurs peuvent être associés très simplement
  • Chaque détecteur sert d'interrupteur ou de variateur pour ses propres armatures
  • Par exemple, dans le cas de pose ou d'enlèvement de cloisons, l'association peut être facilement modifiée à l'aide d'une télécommande
  • Convient aussi bien à des petits qu'à des grands espaces ou à des bâtiments

Facilité d'installation

  • La communication radio entre les détecteurs passe à travers le verre, les murs, les planchers, etc.
  • Rapide à installer car aucun câblage de communication entre les détecteurs n'est nécessaire.
  • La charge peut être commutée directement par les détecteurs ou par un relais.
  • An-10 n'a pas besoin d'une unité centrale.
  • Tous les détecteurs An-10 fonctionnent de manière autonome et en collaboration mutuelle.
  • Très approprié pour les bâtiments historiques.

Flexibilité

  • La programmation s'effectue via une télécommande infrarouge.
  • Reprogrammation facile en cas de rénovation.