Canalisation électrique Zucchini

zucchini header

Canalisation électrique Zucchini

Tirer des câbles dans un chemin de câbles est la méthode conventionnelle pour transporter l'énergie. 
Mais il est beaucoup plus simple d'utiliser des canalisations électriques. Il suffit de les suspendre et il n'y a pas de câbles à tirer ! De plus, les projets doivent souvent être achevés rapidement. Et il doit ultérieurement être possible de procéder à des modifications facilement et de manière flexible. Dans ce cas, une installation avec canalisations électriques est la solution idéale ! Bien entendu, cela signifie que le système de canalisations électriques et ses accessoires doivent être livrés rapidement. Legrand garantit un délai de livraison de 10 jours ouvrables pour l'entièreté du projet, à condition que tous les produits commandés fassent partie du Concept Modulaire Zucchini.

Directement vers le configurateur ? Cliquez ici.

Quels sont les avantages du système de canalisations électriques de Zucchini ?

Zucchini Modulair Concept; eenvoud. Project KVO

Simplicité

Pour chiffrer un projet simple qui doit être installé rapidement, Legrand vous offre la possibilité de le faire vous-même à l'aide d'un outil de calcul convivial. Si nécessaire, Legrand peut vous apporter son assistance pour l'étude et le montage. Pour les produits proposés par cet outil de configuration, un délai de livraison de 10 jours ouvrables vous est garanti.

Pour les autres projets, Legrand vous offre une assistance complète pour le calcul, l'étude conjointe (BIM), le mesurage, le suivi et l'encadrement du projet, du montage, du reporting, de la livraison et de l'après-vente. Grâce à notre vaste expérience dans des projets très divers et complexes, nous vous offrons toujours la solution adéquate.

Zucchini Modulair Concept; flexibel

Flexibilité

En utilisant des ouvertures pour dérivation dans les éléments droits, le système offre une grande flexibilité pour les conducteurs électriques, tant au niveau de la conception du projet que du montage. Le système de canalisations électriques s'adapte entièrement et sans aucune difficulté aux besoins et à l'environnement de l'utilisateur final, besoins qui peuvent évoluer au fil du temps. En effet, les boîtiers de dérivation peuvent être déplacés sous tension, ce qui permet d'éviter un arrêt de fonctionnement. Les activités de l'entreprise peuvent donc se poursuivre normalement avec une gêne minimale pour le client final.

Zucchini Modulair Concept; veilig

Sécurité

En cas d'incendie, la canalisation électrique dégage peu de gaz en raison de la présence d'une quantité limitée de matériau isolant et de l'absence de substances inflammables. C'est pourquoi la canalisation électrique est une solution appropriée pour les domaines d'application où de grandes quantités de courant sont parcourues ou lorsque des équipements sensibles sont présents, comme dans les installations hospitalières et les data centers.

Zucchini Modulair Concept; snelle installatie

Rapidité d'installation

Les systèmes de distribution et de fixation des canalisations électriques sont conçus pour être simples à installer. Pour un même projet, un système complet de canalisations électriques peut être monté aussi rapidement que le placement de chemins de câbles, sans donc compter le temps supplémentaire pour le tirage des câbles. De plus et pour la même capacité, les canalisations électriques sont beaucoup plus légères que les systèmes avec câbles (en cuivre). En conséquence, les équipements de suspension requis sont moins nombreux, plus simples et moins chers. Cela signifie que la durée de l'installation des canalisations électriques est nettement plus courte qu'avec un système de chemins de câbles de caractéristiques éléctriques comparables.

Zucchini Modulair Concept; compact

Compacité

Les dimensions totales du système de canalisations électriques sont généralement plus petites que celles d'un système de chemin de câbles équivalent, en particulier lorsque le courant à transporter est supérieur à 1000 A, ce qui nécessite l'utilisation de plusieurs câbles en parallèle pour garantir cette capacité. Les conducteurs de la canalisation électrique peuvent changer facilement de direction, jusqu'à des angles de 90°, ce qui  permet d'utiliser au mieux les plus petits espaces.

Zucchini Modulair Concept; duurzaam

Durabilité

La compacité des canalisations électriques permet d'utiliser moins de matériaux et réduit de ce fait la consommation de matières premières et les émissions de CO2. De plus, elles ne produisent pratiquement pas de déchets résiduels puisqu'elles sont fournies sur mesure. La chute de tension de la canalisation électrique est également inférieure à celle du câble, de sorte qu'il faut moins d'énergie pour fournir la même puissance. Enfin, un système de canalisations électriques est complètement démontable et réutilisable et tous les matériaux sont recyclables séparément.


 

Solution circulaire

La structure spécifique de la canalisation électrique a un effet favorable sur les chutes de tension, et donc aussi sur les pertes d'énergie qui se produisent. Lors de la conception, ces effets sont pris en compte en utilisant, dans certaines situations, des sections plus grandes que celles strictement nécessaires au bon fonctionnement.


 

Trois segments : basse, moyenne et haute puissance 


 

Le concept modulaire Zucchini

Le concept modulaire Zucchini englobe les produits de faible et moyenne puissance de la brochure et du catalogue en ligne. On y retrouve des éléments droits, des boîtiers de dérivation et des accessoires dans les séries Zucchini LBplus, MS et MR. Ces produits sont disponibles de stock et peuvent donc être livrés rapidement. Bien entendu, vous pouvez également commander les produits qui n'appartiennent pas au concept modulaire Zucchini et nous ferons tout notre possible pour vous les livrer dans le délai souhaité. Pour plus d'informations sur les délais de livraison, veuillez nous contacter.

Saviez-vous que Legrand peut également vous aider dans l'étude et le montage de projets complexes ? Contactez-nous.

Pour déterminer facilement les produits nécessaires pour votre projet, vous pouvez utiliser l'outil de calcul du concept modulaire Zucchini. Complétez les puissances désirées, les éléments droits, les boîtiers de dérivation, les capteurs de courant et les accessoires, et vous recevrez une vue d'ensemble de tout le matériel nécessaire avec les illustrations, les prix bruts et les liens vers la documentation technique. Avec ce calculateur, vous pouvez facilement calculer la chute de tension de votre tracé de canalisation.